This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:TPS54260出现异常行为

Guru**** 2493935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476686/tps54260-strange-behavior-from-tps54260

器件型号:TPS54260

工具与软件:

大家好!  我将使用上述降压电源来生成输入范围为10V~28V 的3.3V 电源轨。  原理图如下所示:

若干个下游降压稳压器使用 单独的 TI 开关来生成1.0V、1.2V 和1.8V 电压。  还有一个开关将来自 TPS54260的3.3V 电源连接到负载。 (FPGA +以太网交换机)

当我启用其中一些下游电源时、3.3V 上的电压会骤降至大约1V 或 更低。  我在这些下游电源上都没有测量到电路板短路、输入电压产生的电流也使我相信 PCB 上也没有短路。  我计算出外部13V 电源在这些条件下提供的电流小于2A、因此我认为芯片应该能够支持这一点。  但我想知道发生这种情况时是否会在内部跳变内部电流限制。   

有什么建议吗?

谢谢!  

Geoff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该 澄清的是、thjis <2A 是在输出端、而不是输入端。  当电源崩溃时、输入电流@13V 约为60mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    3.3V 电源轨崩溃需要多大的输出电流? 直流电压是使其崩溃还是仅为下游电源?

    此外、环流二极管可能没有足够的电流承受能力。 二极管的电流为2A、但该器件能够泵出~6A。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew -它根本不需要太多!  我移除了负载、并使用电子负载进行了测试。   

    我开始看到只有40mA 负载时的压降、在我到达60mA 时电压完全崩溃

    有趣的是、我看到我的"外部"电源(13V)上的电流读数大致匹配我应用于输出(3.3V)的负载。  因此、它的行为似乎更像是 LDO 而不是降压稳压器!

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff

    从原理图来看、二极管放置位置不正确。 二极管应该连接在 PH 引脚处。 您能否确认 PCB 中是否使用了相同的放置位置?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff

    有任何相关更新?

    由于不活动、我正在关闭胎面。 您可以随时重新打开

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare