This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:无 LED 输出、但 I2C 正常运行

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484356/lp5012-no-led-output-but-i2c-operational

器件型号:LP5012
Thread 中讨论的其他器件: LP5036

工具与软件:

我在定制板上有两个 LP5012器件连接到 nRF52840。 只有右侧的电容器为其连接的四个 LED 供电、但这两个 LED 似乎都正常地响应 I2C 命令。 原理图中的唯一区别是 I2C 地址选择。 LED 是 Cree CLMVC-FKA。

在不起作用的 LP5012上:

  • VCC 和 EN 上的电压均为3.3V
  • VCAP 读数为1.78V
  • LED 灌电流引脚读取~1.2V

我尝试过的东西:

  • 交换两个 IC
    • 只有放置在右侧的环路才能正常工作
  • 使用0x3C 广播地址
  • 记录 I2C 事务
    • 无错误

我正在使用 Zephyr 和树中的 LP50xx 驱动器、确认在另一个 LP5036板和该板上的一个 LP5012上工作。 因此软件应该没问题。

我可以看到左侧 LP5012的接地连接低于理想接地连接、我不确定是不是问题的罪魁祸首。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 Zephyr 处理具有同一 EN 引脚的两个器件时、硬件正常。