This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288RPMR 不进行开关-启用输出时复位寄存器

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474782/tps55288-tps55288rpmr-not-switching---registers-reset-when-enabling-output

器件型号:TPS55288

工具与软件:

您好!

在将 TPS55288RPMR 集成到我的设计中之前、我正在小型原型板上测试该器件。 我想将该芯片仅用作升压转换器、所以我尚未连接降压控制引脚。 这是可行的方法吗?

我的应用是为电池充电、而充电过程由外部 MCU 控制。 输入电压当前设置为5V 以进行测试、我需要电流最大为10A 时的14V 输出。 我的目标是通过 μ I²C 配置该器件。

我目前正在使用 Arduino 进行测试、能够通过 I²C 与芯片成功通信。 我可以配置所有寄存器而不会出现问题。 除 MODE 之外、我将所有寄存器保留为默认值、将 MODE 设为1以启用 I2CADD 为1、并将 μ I²C 地址设为0x75。 该部件工作正常、并且值已正确存储。

不过、当我将 OE (输出使能)设置为1时、芯片似乎会复位、所有寄存器都恢复为默认值。 但无论如何我都设法让该器件进行开关、它仅输出输入电压减去二极管压降。

为确保寄存器写入正确、我执行了一个序列、首先读取所有寄存器、然后写入 MODE 寄存器(设置 OE、I2CADD 和 MODE)、最后再次读取所有寄存器。 结果如下:

初始寄存器读取:

REF (L)(0x0):0xD2
REF (H)(0x1):0x0
IOUT_LIMIT (0x2):0xE4
VOUT_SR (0x3):0x1
VOUT_FS (0x4):0x3
CDC (0x5):0xE0
MODE (0x6):0x20
STATUS (0x7):0x1

写入寄存器0x6 (MODE)-设置 OE、I2CADD 和 MODE

写入模式后寄存器读取:

REF (L)(0x0):0xD2
REF (H)(0x1):0x0
IOUT_LIMIT (0x2):0xE4
VOUT_SR (0x3):0x1
VOUT_FS (0x4):0x3
CDC (0x5):0xE0
MODE (0x6):0x20
STATUS (0x7):0x1

我已经对其进行了测试 两个不同的板 和我获得相同的结果在两种情况下。

我已附上了原理图、以防您想要查看。

若能深入了解启用 OE 时寄存器复位的原因以及芯片无法开始切换的原因、我将不胜感激。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marti:

    TPS55288的降压控制引脚(DR1L 和 DR1H)无法配置为悬空。

    由于模式的读取结果与写入的结果不匹配、写入似乎失败。

    您可以在产品页面中使用以下计算工具来设计 COMP 参数。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh3

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    感谢您的答复。

    我仍需要连接降压控制引脚。 由于我不使用降压功能、是否可以使用10kΩ 下拉电阻器将其接地?

    关于寄存器配置、我观察到我可以成功写回所有寄存器、并且它们会保留其值。 不过、一旦我启用 OE、所有寄存器都将重置为默认值。 这种行为在多个电路板上持续发生。

    我将在未来几天继续测试、并希望很快提供更多详细信息。

    此致、
    Martí μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marti:

    TPS55288不支持将这两个引脚接地、您只能将其连接到 MOSFET。
    对于寄存器配置、应在正确连接引脚后进行读取和写入。

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    感谢您的答复。

    我必须创建一个新设计、需要几周时间才能收到它。 一旦它到达、我将对它进行测试并提供进一步的反馈。

    此致、
    Martí μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marti:

    好的。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marti:

    如果未发现任何其他问题、请遵循以下布局指南、并在生产前与我们分享原理图和布局以供审查。

    e2e.ti.com/.../8764.TPS55288-Layout-Guideline.pdf

    e2e.ti.com/.../8272.TPS55288-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Winnie 和  Bryce:

    谢谢! 新电路板添加两个降压 MOSFET 后、按照布局指南、即可使用。

    BR、
    Marti