This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:如何使用 PMIC

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473007/tps659128-how-to-use-pmic

器件型号:TPS659128

工具与软件:

我计划使用 TPS659128。
我对数据表有一些问题。

问题1
VIN 为6.3与 VIN 为6.5/6.6之间存在差异。
哪一个是正确的?
6.3:VIN = 2.7至5.5V
6.5/6.6:输入电压=2.3至5.5V

问题2
请告诉我在不使用时如何处理每个信号。
我们不计划在我们的系统中使用直流/直流转换器。

此致
- Satoshi

计划(動)計画する、予定する、考える、画策する、企画する、企む、考案する

计划(名)予定、計画、プラン、構想

iKNOW 提供技术支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    [Q1] 最好遵循第6.3节中推荐的 VIN 规格、 VIN = 2.7至5.5V

    第6.5/6.6节规定、最小工作 VIN 为2.3V。但是、建议电压至少为2.7V、因为这是电压监控(VMON)阈值。

    [Q2]强烈建议仍在您的系统中使用直流/直流转换器。
    该器件尚未在未使用直流/直流转换器的情况下进行测试、因此行为无法预料。 您可以尝试以下连接、但该连接尚未经过测试。

    对于通用降压转换器、连接通常包括:

    • VINDCDCx 仍应连接至 VIN 源
    • SWx 引脚可以保持悬空
    • VDCDCx 应连接至 GND
    • VDCDCx_FND 应连接至 GND
    • PGNDx 应连接到 GND。

    确保在 I2C 寄存器中禁用 BUCK 也很重要。 相应 DCDCx_AVS 的使能位应设置为0。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    Sarah 的回应提供了有用的信息!

    在参考电路中、VINDCDCx 被连接至 GND。
    我不确定如何不使用它。

    是否有关于在每个引脚未使用时如何处理的信息?
    我想决定如何处理直流/直流转换器以外的引脚。

    此致
    - Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    很遗憾、除了数据表之外、没有其他适用于 TPS659128的文档。  
    TPS65912xEVM-081用户指南 可能是实用的参考资料。

    我想知道除 DCDC 以外、您特别希望不使用哪些引脚吗?

    此致、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    附加文件中的引脚将不使用。
    您能告诉我、如果它未使用、如何处理吗?

    此致
    - Satoshi
    e2e.ti.com/.../TPS659128.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    美国2月17日公共假日 他们将 在下一个工作日回到您的身边。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

     如果引脚未使用、请参阅以下建议的连接:

    引脚名称 引脚编号 引脚类型 连接
    LSO_A8 A8 输出 保持悬空
    LSO_A9 A9 输出 保持悬空
    LEDC/GPIO5 B1 双向 保持悬空
    LEDB/GPIO4 B2 双向 保持悬空
    LedA/GPIO3 B3 双向 保持悬空
    LSI_B8 B8. 输入 连接至 GND
    LSI_B9 B9 输入 连接至 GND
    EN_LS1 C2 输入 连接至 GND
    EN_LS0 C3. 输入 连接至 GND
    GPIO2_CE 参数 双向 保持悬空
    NPWRON D3 被动 连接到 LDOAO 引脚(G3)
    GPIO1_MISO D4 双向 保持悬空
    SCL_AVS/CLK_REQ1 e5 输入 保持悬空
    SDA_AVS/CLK_REQ2 E6. 双向 保持悬空
    VCON_PWM F4 输入 保持悬空
    VCON_CLK F5 输入 保持悬空
    睡眠/PWR_REQ G4. 输入 如果 CONFIG2 = 0 (PWR_REQ):上拉至 VDDIO
    如果 CONFIG2=1 (SLEEP):连接至 GND
    INT1 G5. 输出 保持悬空
    NRESPWRON/VSUP_OUT G6. 输出 保持悬空

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我在基准电路中发现了一个误差。
    Sarah 的回答给了我们最好的结果。

    此致
    - Satoshi