This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:使用大反馈电阻时输出电压不正常

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475313/lmq66430-outpout-voltage-not-good-with-big-feedback-resistor

器件型号:LMQ66430

工具与软件:

您好!

我需要3.6V 的输出电压和大反馈电阻器值来优化静态电流。

我使用数据表中的公式: RFBB = RFBT / 2.6。 RFBT =  1 Meg 且 RFBB = 384K (最大值在此帖子中指示并由您的设计团队进行验证)

我有3.8V 的输出电压、而不是3.6V。

是否正常? (由于流经反馈引脚的漏电流?)

我应该修改 RFBB 以获得正确的输出值。

我已经使用 TI-PSpice 对设计进行了仿真、但 SPICE 模型中未实现反馈漏电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien:

    您可以使用更大的电阻器值、但它们可能不符合您的要求、因为它们具有寄生值以及较大的容差。 此外、您选择的反馈电阻越大、进入 FB 引脚的电流的影响越大。

    您能在 RFBT 设置为100KHz 的情况下重试设计吗? 这应该能解决您的问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望待机模式下的泄漏电流更小。  如果我使用 RFBT 达到100k、漏电流将是26µA、它非常大。 我 不需要高精度的输出电压。 可接受3.6V 至3.7/3.8V 之间的电压(最小值仅为3.6V)。

     只是为了测试输出电压:RFBT = 100k;RFBB = 38.4K Vout = 3.61V -->公式是可以的

    我在2块板上测试: = 1MEG; RFBB = 390K(反馈引脚中漏电流的补偿) Vout = 3.61V-->我应该小幅增加 RFBB (由于漏电流),但它是可重复的。

    因此、我将植入这些值(1 Meg 和390k)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurelien:

    由于存在泄漏电流、校正公式不会那么准确、因此增加 RFBB 有助于实现这一点。

    谢谢!

    Andrew