This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A15:最大输出电容值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A15, TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476284/tps7a15-maximum-output-capacitor-capacitance

器件型号:TPS7A15
主题中讨论的其他器件: TLV758P

工具与软件:

比较 TPS7A15和 TLV758P 的建议最大输出电容器值、μ F
我们发现 TPS7A15仅建议使用22µF、μ V
这大大低于 TLV758P。的220µF 建议值
为什么存在这种差异?
如果 TPS7A15的总负载电容大于22µF (例如100µF)、会发生什么情况?

谢谢你
渡口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    它们是具有不同设计参数的不同芯片、因此它们固有的特性也不同。  最大电容值是我们发现器件保持稳定的值。 将电容增加到超过最大值可能会导致一些稳定性和瞬态响应问题。

    希望这对您有所帮助、