This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5922:备选

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5922, TPS748A, TPS786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475840/lp5922-alternate

器件型号:LP5922
主题中讨论的其他器件: TPS748ATPS786

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在寻找一种在空载条件下电流能力大于1.2A 且接地电流小于1mA 的 LDO。

我们遇到了 LP5922部分。 但不推荐在新型设计中采用  

  LP5922的替代器件 TPS7A9201DSKR 的接地电流大于1mA、因此对于我们的设计而言不可行。

查询

为什么不建议在新设计中使用 LP5922?

您可以为 在空载条件下电流能力大于1.2A 且接地电流小于1mA 的 LP5922建议任何可行的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srijesh、您好!

    我将了解不推荐在新设计中采用 LP5922的原因、我可能需要几天时间来查找此信息。

    与 1mA 相比、可满足大于1.2A 负载电流以及 Iq 低于 Iq 的一些建议。 TPS74801AWDRCR 应满足此要求、因为它的额定电流为1.5A、具有0.55mA Iq、但该 LDO 需要偏置轨。

    下面是规格快速概览:

      TPS748A LP5922
    Iout (最大值)(A) 1.5. 2.
    输入电压(最大值)(V) 6. 6.
    输入电压(最小值)(V) 0.8. 1.3.
    输出电压(最大值)(V) 3.6. 5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 0.5.
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    40. 40.
    噪声(uVrms) 7. 25.
    准确度(%) 0.85 1.5.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    75 200
    Iq (典型值)
    mA
    0.55. 0.7.
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    47.2. 49.5.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 9 mm2:3 x 3 (VSON|10) 9 mm2:3 x 3 (WSON|10)
    6 sigma 目录 目录
    收发器功能 使能、电源正常、软启动、可湿侧面封装 使能、电源正常、软启动

    此致、

    Andres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    我还遗漏了一条信息、我正在寻找输出电压高达5V 的 LDO。

    TPS74801AWDRCR 仅支持高达3.6V 的输出电压。

    您能否建议任何输出电压高达5V 且 可满足高于1.2A 负载电流 和低于1mA 的 Iq 的 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    众所周知、对于高达5V 的输出、另一个器件将是 TPS78601DCQR

      TPS786
    Iout (最大值)(A) 1.5.
    输入电压(最大值)(V) 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 2.7.
    输出电压(最大值)(V) 5.2.
    输出电压(最小值)(V) 1.22.
    固定输出选项(V) 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    32.
    噪声(uVrms) 48.
    准确度(%) 2.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    390
    Iq (典型值)
    mA
    0.26.
    输出电容器类型       陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    41.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125
    封装尺寸:mm2 155mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|5)、9mm2:3 x 3 (SON|8)、23mm2:3.5 x 6.5 (SOT-223|6)
    6 sigma 目录
    收发器功能 使能、软启动

    此致、

    Andres