This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:瞬态电压容差

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1, TPS1HTC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476763/tps1htc30-q1-transient-voltage-tolerance

器件型号:TPS1HTC30-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC100-Q1

工具与软件:

您好!

我们是否有关于 IC 在 Vs 处能够承受70V 电压的任何数据? 它超出了推荐的规格、因此我的客户希望了解瞬态电压是否从数据表中列出的81V 降低到70V、从而能够支持多长时间。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    TPS1HTC30-Q1无法支持 VS 上的70V 电压、因为 VDS 钳位会触发。 81V 最大值受限于 VDS 钳位实际啮合的情况。 TPS1HTC100-Q1可以支持70V ON VS。  

    谢谢!

    Rishika Patel