This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56A37:SMP 控制器短路问题–可能的 ESD 漏洞?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470685/tps56a37-smp-controller-shorting-issue-possible-esd-vulnerability

器件型号:TPS56A37

工具与软件:

我使用的是 TPS56A37RPAR SMP 控制器为项目中的伺服系统生成电源。 (数据表: 链接)

不过、我遇到了一个控制器内部往往短路的问题 平均分量 最终目的 GND . 这种情况仅在系统处于此状态时发生 断电 (通常在将其他组件焊接到电路板上时)。 在这种情况下、 严重影响 似乎是可能的原因、但我不确定。

是否有人遇到过与此器件类似的问题? 是否存在任何已知漏洞 严重影响 或者是否可能存在另一个潜在原因?

此外、为伺服供电是否是该控制器的常见用例? 非常感谢您对操作和可靠性的最佳实践提出任何建议!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、我们不会看到从 VIN 到 GND 的随机短路。 这里需要检查的几个方面是在焊接元件时的焊接情况、使其与 IC 保持隔离。 另外、在焊接 IC 时请检查焊盘、确保引脚没有短接。 ESD 肯定会导致短路和意外操作。 我没有看到此类问题、尤其是针对此器件的问题。 大多数 IC 都 易受 ESD 影响。

    我认为 TPS56A37不存在为伺服供电的潜在问题。 只要条件处于此器件的建议阈值内即可。 数据表和用户指南包含良好的原理图和布局实践。 它们提供建议的 运行条件 等 您还可以在此处共享原理图、我也可以审阅它。

    希望这对您有所帮助。

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。 如果没有、请回复此主题。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们得到控制器( TPS56A37RPAR) 我们从 PCBway 进行焊接、并且知道它们的生产制造工艺得以实现。 问题是,我们不会得到所有的部件焊接和我们手焊料室,它是在焊这些不相关的部件的过程中,部件有时短. 我们知道该器件内部短路、因为我们在拆除它们时对它们进行了测试、并且器件上仅有与 PCB 上相对短路的焊盘。 我附上了我们的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明哪些元件在焊接时偶尔会使器件短路? 它们是否在您所连接的原理图中?

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 SMP 控制器器件型号:  原理图中的 TPS56A37、IC2。 具体而言、是焊盘8、11、12和13在内部短接至焊盘9和3。 我知道控制器能够做到这一点、因为我们已经将其拆焊、并发现 IC 上焊盘之间有连续性、但 PCB 上没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享布局文件? 我想更深入地了解一下、以确保不会出现布局问题。 根据我的理解、当您焊接器件并在其周围焊接"不相关的元件"时、它偶尔会在 VIN 引脚和 GND 引脚之间短路、对吗?

    我想知道导致 TPS56A37短路的是哪些"不相关元件"(您之前说过)。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传 KiCAD 原理图、出现一个错误。 不相关的元件是电路板上其他位置的 LED 电容器和电阻器。

    这是整个原理图的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、我们会给您回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电路板上的不相关元件会导致某些 IC 上的 VIN 和 GND 偶尔发生短路、因此请检查正常单元上的 VIN 至 GND 阻抗与错误单元上的 VIN 至 GND 阻抗。 如果它们具有相似或不同的阻抗、请告诉我。 这将有助于了解是 IC 问题还是电路板问题。

    谢谢!

    Calan