请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28065 工具与软件:
嗨、团队:
客户已参考 UCC28065 300W DEMOBOARD。
如果 工程功率级别为350W、则工作频率约为 165KHz@90Vac。
如何选择铁氧体磁芯的尺寸,如 PQ、POT 或 ATQ...? 由于 PFC CRM EMI 问题、客户不想使用圆形 MPP 或 SECUST 内核。
您对客户有什么建议吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
客户已参考 UCC28065 300W DEMOBOARD。
如果 工程功率级别为350W、则工作频率约为 165KHz@90Vac。
如何选择铁氧体磁芯的尺寸,如 PQ、POT 或 ATQ...? 由于 PFC CRM EMI 问题、客户不想使用圆形 MPP 或 SECUST 内核。
您对客户有什么建议吗?
谢谢