This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:UCC28065电感器选择问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476554/ucc28065-ucc28065-inductor-selection-question

器件型号:UCC28065

工具与软件:

嗨、团队:

客户已参考 UCC28065 300W DEMOBOARD。

如果 工程功率级别为350W、则工作频率约为 165KHz@90Vac。

如何选择铁氧体磁芯的尺寸,如 PQ、POT 或 ATQ...? 由于 PFC CRM EMI 问题、客户不想使用圆形 MPP 或 SECUST 内核。

您对客户有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:  

    铁氧体磁芯形状选择时需要考虑许多因素和权衡因素、 电感器设计 超出了此 E2E 论坛的范围。  

    通常、尺寸限制(尤其是最大高度)会推动形状选择、但成本和材料可用性是其他重要因素。
    请在互联网上搜索有关磁性元件设计的建议。  
    此外、铁氧体磁芯供应商通常拥有大量的电感器和变压器设计应用手册。   

    此致、
    Ulrich