This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612技术查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476341/ucc24612-ucc24612-technical-enquiry

器件型号:UCC24612
Thread 中讨论的其他器件:UCC24610

工具与软件:

您好、TI 专家

客户有关于 UCC24612-1DBVR 的技术咨询。

如下所示、在比较 UCC24612-1DBVR (TI)和 MPS6908 (MPS)器件时、从 FET_VDS 波形关闭到栅极波形导通之间存在大约120ns 的延迟、如红圈所示。

这会导致两个 IC 的效率相差约1.5~2%。

q1)是否有改进的方法?

Q2)如果改进有困难、您可以推荐另一个 IC 吗?

-使用频率为500kHz、输出电压为5Vdc。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    UCC24612-1控制器中设计的120ns 导通延迟、可支持在 GaN ACF 设计中使用此控制器。  该延迟无法更改。

    与 MPS 控制器导通相比、延迟差实际上只有大约~70ns 才能达到大约5V。  

    可以考虑使用一种替代 TI 器件:UCC24610。   https://www.ti.com/lit/gpn/UCC24610 
    该部件可切换到600kHz、并专门设计为在5V 输出轨上运行。  
    从 Vgs = 1V 到导通延迟通常为~44ns。   

    此致、
    Ulrich