This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750EVM-071:请求获取有关输入交流单相220V 和直流9~24V 伏特(MCU 控制)的电路的信息。

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476258/ucc28750evm-071-request-for-information-about-a-circuit-that-inputs-ac-single-phase-220v-and-dc-9-24v-volt-mcu-control

器件型号:UCC28750EVM-071

工具与软件:

您是否了解如何购买200W 开发板、它输入交流单相220V 作为输入功率并输出直流9~24V 电压(MCU 控制)? 
(输出功率低于200W 是可以的)如果您可以在韩国获得技术支持、也请提供相关的联系信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的查询、并将按照收到的顺序对其进行评估。

     

    此致、