请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件: BQ78350
工具与软件:
您好、专家级、
我们公司采用 BQ76930+BQ78350设计7串磷酸铁锂电池 BMS 方案。 请查看随附的原理图
e2e.ti.com/.../7s_5F00_20250205_2800_1_2900_-_2800_002_2900_.pdf
问题1:TS1仅用作引导函数。 您默认是否可以使用直接高电平
问题2:我们的原理图 I2C 连接如图所示。 此连接的 MCU 是否可以通过 BQ78350使用 BQ76930进行配置?
...