This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:请查看随附的原理图

Guru**** 2509565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471318/bq76930-pls-check-the-attached-schematic-diagram

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

工具与软件:

您好、专家级、

我们公司采用 BQ76930+BQ78350设计7串磷酸铁锂电池 BMS 方案。 请查看随附的原理图

e2e.ti.com/.../7s_5F00_20250205_2800_1_2900_-_2800_002_2900_.pdf

问题1:TS1仅用作引导函数。 您默认是否可以使用直接高电平

问题2:我们的原理图 I2C 连接如图所示。 此连接的 MCU 是否可以通过 BQ78350使用 BQ76930进行配置?

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    我将在星期一之前在这里提供一些反馈。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给一些关于这个 原理图的建议吗?等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    如果您想要查看电量计的原理图、则必须打开新主题、以便团队能够查看。

    在 BQ76930上:

    • 我建议将 N 沟道 MOSFET (而不是 P-FET)用于外部电芯均衡
    • 输入电容器应降至0.1uF。
    • 我不建议始终将 VBAT1直接连接到 TS1
      • 这可能会导致温度测量和/或电压测量出现问题、甚至更差。
      • 相反、我建议在栅极连接到 REGOUT、源极连接到 VBAT1的情况下、可能添加一个 P-FET。
        • 这将确保一旦器件开启、来自 VBAT1的电压不会到达 TS1。
        • 或者、您可以遵循中所示的其中一个电路 bq769x0引导开关替代方案 应用手册、
    • 为什么 VBAT4通过 R47连接到 VC5x?
    • SDA-A/SCL-A 是否有外部上拉电阻?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 N 沟道 MOSFET (而不是 P-FET)用于外部电芯均衡

    为什么 VBAT4通过 R47连接到 VC5x?

     关于这两个问题,所有的设计都参考演示板,任何其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ian、

    您是否愿意分享您参考的演示板?  

    此致、
    Alexis