This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计审查

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476271/tps546d24a-design-review

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

您好!

我的客户已请求 TI 审核 TPS546D24ARVF 设计。

请查看他们在下面的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../4812.TPS546D24A_5F00_SCH.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我附上了 Excel 计算器、其中包括设计计算器和原理图/布局审核检查清单。 我这次已填写完毕、因此请使用它来查看布局。

    e2e.ti.com/.../TPS546x24A_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p1.xlsx

    以下是我对审核的评论和注意事项:

    1. ADRSEL:原理图上的注释显示 PMBus 地址= 0x50、但是所选的引脚配置(strap)电阻器用于0x15。  
    2. 引脚搭接电阻器应端接至 AGND。 AGND 是模拟接地、干净。 将它连接到 PGND 会产生耦合到引脚上的噪声、应严格避免。
    3. 当配置为 PGOOD 时、应存在一个上拉电阻器、因为它是开漏输出、但原理图中没有该输出。
    4. AGND 和 PGND 只应连接在一起并直接连接到散热焊盘。 这对于最大程度地降低噪声至关重要。  
    5. 我并不了解客户的瞬态要求、但是根据所选的输出电感器、输出电容器和10A 负载阶跃的补偿配置、您可以预测大约50mV 的过冲/下冲。

    谢谢!
    Tomoya