This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:BOOSTXL-3PHGANINV 中 LMG5200的附加参数

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473757/lmg5200-additional-parameter-for-lmg5200-in-boostxl-3phganinv

器件型号:LMG5200
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我正在尝试查找我的模型的参数。

数据表中有许多参数、但我不需要这些参数。

对于 Simscape 模型、我需要使用 GaN 的 Ciss 和 Crss。 我刚刚在数据表中找到了 Coss。

此外、栅极电阻对于自举而言也至关重要。 但我在 LMG5200的用户指南中找不到电阻值

《使用 LMG5200:GaN 半桥功率模块 EVM》

 此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onur:

    我将与我们的内部团队合作、确定  LMG5200的 Ciss、Crss 和栅极电阻值上的数据、并很快回复您并提供更新。

    谢谢!

    Subhransu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Onur、

    由于我们的器件包含集成驱动器、栅极驱动是在内部处理的、因此我们没有在数据表中包含该信息。
    对于功率损耗建模、偏置电源电流消耗可用于补偿器件中所有与驱动器相关的损耗、但我知道 Simscape 与标准功率损耗建模截然不同

    我不太熟悉 Simscape、但我和 Subhransu 将与我们的团队合作、就此处的最佳建模方法提供建议

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    非常感谢您的回答。 在本例中、我还需要对负载电流的行为以及依赖于电容的内部属性(例如 Vds 和 Vgs)进行建模。  

    此致

    Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在与我们的团队确认后、我们可以支持的唯一设备型号是设备网页上列出的型号:
    —PSpice
    —TINA-TI
    -未加密的 Spice 模型

    这些模型非常有用、并且包含所有需要的信息、但很明显、需要使用基于 SPICE 的求解器、如 PSpice 或 LTSpice。 我建议您将这些工具用于仿真。 很遗憾、我们目前不能支持其他模型开发。

    谢谢!
    Zach S