This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:tps3422

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475926/tps3422-tps3422

器件型号:TPS3422

工具与软件:

你(们)好  

我想在设计中使用 TPS3422、但我有几个 关于封装的问题:

  1. 器件 USON (最大高度为0.6mm)或 USON (最大高度为0.55mm)的高度是多少?
  2. 对阻焊层开孔有两项建议、第二项定义为"首选"。 您能解释一下原因吗?  (在该建议中、阻焊层覆盖焊盘的一部分)

此致

Dany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dany:

    1.请使用0.6mm 最大高度。  

    2.由于焊盘的尺寸、在阻焊层下面放置焊盘的一部分有助于防止焊盘在对器件施力时发生切屑。

    Jesse