This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25856-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475130/bq25856-q1-power-management-forum

器件型号:BQ25856-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

请参阅要提供给锂电池封装和音频放大器产品的 BQ25856连接充电电源的博客。 我们认为、是否可以   同时从锂电池和输入充电功率为扬声器提供更多的功率、以及如果可以、可以提供多少总功率。
(假设、 当负载由于动态音频输出变化而变得很重时、 理论上我们的预期是、 在全功率电池的情况下、它可以从 batt + 60W (12V x 5A、假设效率为100%)提供最大84W (8.4V x 10A)的功率、输入充电功率= 144W)

你能否给我们的意见,是否可能实现预期。 以下是我们关注的问题、包括充电操作管理、还请查看这些问题并告知我们结果。

如果是同时电源、假定要检查以下几点:
(1)由于锂电池的性能有限,最大 充电电流小于2.6A、当电压上升到 Vbatlowv 时、充电 IC 提供恒定电流(固定仅为2.6A)输出、因此音频放大器没有更多裕度、只有电池才能提供2.6A 或更低电流、这是正确的吗?
2)当电压升至 VFB_reg (8.4V )时,提供恒定电压且 充电电流也越来越低,那么充电 IC 输出可以提供更大的功率,几乎全功率12V/5A ,同时电池将提供全功率8.4V x 10A 以放大最大功率达到期望, 是正确还是可用?
3)如果电压由于负载消耗而降至 Vrechg 以下、则充电 IC 将变为2.6A 的恒定电流充电、并且放大器同样没有裕量、除非电池提供的电流仅为2.6A。
(4)如果 VFB_reg 和 Vrechg 设置之间的迟滞太小、运行会因重复(1)、(2)和(3)而变得不稳定、因此我们认为 Vrechg 阈值需要设置为与 Vbatlow (3.0V*2=6V)相同、而不是建议的4.1V*2=8.2V 来实现稳定运行、是否存在任何问题?  当然、我们假设电池电量 通常不会充满。

PLE 在下面找到了充电电流曲线的模块和充电操作、我们非常感谢您对整个解决方案的意见。  

e2e.ti.com/.../BQ25856-CHARGING-SULUTION-AND-ISSUES .xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。 我们目前很忙、本周稍后我会回复您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、您好!

    再次感谢您耐心倾听。

    是的、如果电池电压高于 VBAT_LOWV、则 BQ25856电流将被限制为快速充电电流(2.6A)。 当系统负载增加到2.6A 以上时、将从电池和充电器汲取电流。

    快速充电电流会限制 BQ25856能够提供的电流大小。 在恒压模式下、BQ25856输出电流仍被限制为2.6A。

    当 BQ25856低于充电阈值时、BQ25856的可用输出电流不会改变。

    4. Vrechg 设置基于 VFB_reg 设置。 因此、我从未见过不稳定的问题。 但是、将 Vrechg 阈值设置为较低值是没有问题的。 我在下面附上了包含可用设置的数据表屏幕截图。

    对于您的应用、您是否能够使用微控制器根据系统负载动态地更改充电电流?

    如果您不需要汽车级器件、您可以使用 BQ25798吗?

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦