This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:电池保护

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475932/bq25180-battery-protection

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: bq24072

工具与软件:

我可以将 BQ25180用作电池充电器并用作锂离子电池电芯的电池保护电路、或者您是否建议 mi 不这么做?

我计划对我们的产品进行 IEC 62368认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    BQ25180是一款锂离子电池充电器、包含多种内置保护功能、例如电池欠压保护(BUVLO)、电池短路保护(BATSC)、电池过流保护(BATOCP)、电池热故障保护(TS)等。

    如果您问它是否可以完全替换专用电池保护 IC、这取决于您系统的特定要求。

    关于 IEC 62368认证、BQ25180不应产生任何合规性问题。 如果您对认证有任何具体问题、请告诉我、我很乐意进一步讨论。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。

    主要问题是、在 IEC 62368中、他们提到您必须处理单个故障。 testhouse 应一次短接一个 MOSFET、保险丝和其他限流组件。 问题是、他们认为是否应直接将 IC 短接、而不能将内部 MOSFET 短接。

    是否有任何测试报告、其他文档或一些简短描述内部 MOSFET 的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulf、

    建议查看 BQ25180产品说明书的第8.2节、查看器件的功能方框图。

    BQ25180 具备电池短路和系统短路保护特性、因此能够通过 IEC 62368-1测试。

    我们有多种器件已通过 IEC 62368-1认证、包括 bq24072、它是与 BQ25180类似的线性充电器。 虽然 BQ25180尚未完成认证流程、但可满足必要的合规要求。

    如果您对 BQ25180和认证有任何具体问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您测试时所依据的特定 IEC 62368-1要求、您可能需要包含电池保护 IC、保险丝或其他系统级组件、以处理某些故障情况。 有些测试可能涉及超出 BQ25180内置保护范围的不同短路类型、因此如果需要、我建议考虑使用额外的保护元件。

    如果您有任何具体问题、请再次告诉我、我很乐意进一步讨论。

    此致、

    ALEC