This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494 CC 模式

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2828, TPS2818, TL494, CSD19538Q3A, TPS2816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475249/tl494-tl494-cc-mode

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: CSD19538Q3ATPS2816、TPS2828 、TPS2818

工具与软件:

您好!

我假设 VDD = 46V、这为系统(负载)供电。 该负载尝试消耗的电流超过10A、我想限制电流。 为此、我想使用 TL494和 P 沟道 MOSFET。

我的计划是:TL494通过 PWM 控制 MOSFET。 当负载需要(例如14A)时、TL494减小了 PWM 宽度、使负载的最大值为10A、而无需中断电源。  

这款 TL494适合我的案例吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以设置电流反馈环路并设定点10A、以便在负载打算需要更多电流后电流保持该值。 这样做与使输出电压保持恒定类似、当您使电路检测输出电压时、您现在可以检测到输出电流、请求反馈环路将电流调节为10A。 当负载< 10A 时、我认为您的应用仍然需要稳定地调节输出电压。 因此、您需要有两个反馈环路、一个用于输出电压、一个用于输出电流、因此稳压中的电压环路小于10A、稳压中的电流环路大于10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您快速回答。

    • 对于电流调节、I 将使用误差放大器2、连接2IN-和1V 作为基准电压。 一个0.1欧姆电阻器连接到与负载串联的 GND。 电阻器的电压将连接到2IN+。

    • 对于我的电路的这一部分、我不需要电压调节。 引脚1IN-、1IN+和 误差放大器1的反馈现在的状态应该是什么、例如连接到 GND、悬空...?

    • 感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用该放大器、则需要保持 IN+< IN-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    为了通过 PWM 控制高侧 P 沟道 MOSFET CSD19538Q3A (用于电流调节)、我已将 MOSFET 驱动器 TPS2818DBVR 连接到 TL494的引脚 C2 (引脚11)、请参阅随附的原理图。 该驱动器级是否适合此电流限制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用 C2进行控制时、根据下面的数据表、C2是反相输出、因此当产生正占空比脉冲时、C2为低电平、Q2引脚1 =低电平、Q2引脚3 =高电平、Q2关断、但 Q2应导通、因此您的控制时序似乎需要调整。

    请仔细观察、看看您是否同意。 如果您同意、则需要使用 TPS2816、18或 TPS2828。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    当 TL494产生 PWM 并且存在正占空比时、这是否意味着在此期间、控制电流并连接到负载(Q3、P 沟道 MOSFET)的晶体管必须导通?

    如果是:在我的电路中、当占空比为正时、C2为低电平。 U2 (TPS2818)的引脚4 (OUT)连接到 Q2 (N 沟道 MOSFET)的栅极、为高电平、因为 U2 (TPS2818)是反相栅极驱动器。 这将打开 Q2。 当 Q2导通时、Q3也导通。

    这通常应该是正确的、或者我是否遗漏了一些内容?

    感谢您的帮助、非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的设计中使用了 TPS2818、则没问题。 TPS2818输出被反转、但是您的绘图没有显示此反转。 我想这就是我问的原因。