This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:电芯电压精度/分辨率

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475304/bq76907-cell-voltage-accuracy-resolution

器件型号:BQ76907

工具与软件:

您好!  

bq76907数据表中的表6.12指定了电芯电压精度。 我看到输入电压范围和温度发生变化的条目。 我很好奇这些值代表的转换速度是多少? 我预计转换器运行速度越快、精度就越低。 这些精度值是否代表了在"慢速"模式下以全分辨率运行的转换器?  

如果我以较快的速度和较低的"有效"分辨率(例如 MEDFAST)运行转换器、我们仍然能够以1mV 的分辨率获得16位输出代码、对吗? 我是否可以 忽略16位输出代码的2 LSB、现在有效地实现8mV 分辨率和14位?  

此致、  

Max Nemer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价 userid="639710" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475304/bq76907-cell-voltage-accuracy-resolution "]如果我要以较快的速度和较低的"有效"分辨率(例如 MEDFAST)运行转换器、我们仍然可以1mV 分辨率获得16位输出代码、对吗? 我是否可以 忽略16位输出代码的2 LSB、现在有效地实现8mV 分辨率和14位?  [报价]

    正确。 "有效分辨率"随着转换速度的增加而减小。 更高速度下有效分辨率的变化也可能视为精度的变化、您可以在此处看到有效分辨率的定义:

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。 您是否知道转换器用于生成表6.12中的精度值的运行速度/分辨率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    它将以默认速度运行(慢速模式/16位)。

    此致、

    Max Verboncoeur