This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:双路24V/10A 输出配置

Guru**** 2615015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468874/ucc256402-dual-24v-10a-output-configuration

器件型号:UCC256402

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道 UCC256402是否可以支持低于输出配置。

输入电压:48VDC+-20%

输出电压:24VDC/10A、双路输出

隔离:初级-次级、Vout1-Vout2

此致、

上吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao:

    您可以将 UCC256402用于此应用。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    您是否了解如何使用 LLC 构建支持两个输出的变压器? 只能由任一输出支持反馈。 或者我们应该使用两个 LLC 电路?

    案例1:  

    48VDC -- LLC (带传输)-- 24VOUT1.

                         |--24VOUT2.

    案例2:

    48VDC --- LLC1 (带传输)-- 24VOUT1.

            |--LLC2(w/trans)--24VOUT2.

    此致、

    宇越久雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao:

    此 LLC 上的总负载是480W? 输出1为240W +输出2为240W。 这款 LLC 的应用是什么? 客户为什么想要使用 LLC? 是否有具体原因? 我问的原因是、当输出为480W 且输入为48V 时、输入电流将很高。 LLC 变压器会很笨重。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的评论。 我明白使用48Vdc 输入很难提供480W (240W * 2)输出。 这将用于其 CNC 控制器的外部电源。  正如您之前支持的那样、客户 FANUC 已在200Vin、DC24Vout、15Aout (360W)应用中使用了 UCC256402。 因此、我们提出了一些问题、以了解 UCC256402是否也可用于此电源要求。  我们还将请求 进入 PDS。

    此致、

    上越久雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao:

    由于您 联系了 PDS、我可以关闭该主题吗?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我们问的是 PDS、而不是 UCC256402是否可以支持此输出电源。 那么、您是否认为 UCC256402无法支持低于电源的电压?

    ・Vin=48V (40V 至53V 的波动范围 范围比这更广。)
    ・Vout=24V
    ・Iout=10A x 2系统
    ・Vin/Vout 隔离间和两个 Vout 系统间的隔离

    此致、

    上越久雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao:

    UCC256402完全可以支持此应用。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的评论。 您建议采用哪种情况?

    [报价 userid="51239" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468874/ucc256402-dual-24v-10a-output-configuration/5639017 #5639017"]

    案例1:  

    48VDC -- LLC (带传输)-- 24VOUT1.

                         |--24VOUT2.

    案例2:

    48VDC --- LLC1 (带传输)-- 24VOUT1.

            |--LLC2(w/trans)--24VOUT2.

    [报价]

    此致、

    上吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、内越

    你能说什么?

    您能给我展示一下初级侧和次级侧连接的原理图吗?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    很抱歉让您感到困惑。 请忽略案例2。 对于案例1、您是否有任何备注? 客户尚未进行任何设计。 他们只想知道案例1是否是使用 UCC256402实现的。

    此致、

    上吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hisao:

    是的、使用402可以实现案例1。 则次级侧会有一个额外的绕组。  

    此致

    Manikanta P