This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:将 FB 引脚接地会禁用 IC 的内部软启动机制吗?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476522/ucc2800-will-grounding-the-fb-pin-disable-the-internal-soft-start-mechanism-of-the-ic

器件型号:UCC2800

工具与软件:

大家好!

我正在尝试将 UCC2800用于光隔离反激式转换器应用。 我通常用于将 FB 引脚(误差放大器的反相输入)接地、以禁用误差放大器、并将 COMP 引脚直接连接到共发射极配置中的光耦合器集电极。 我的问题与软启动相关。 将 FB 引脚接地会禁用 IC 的内部软启动机制吗?  

谢谢!

Joel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、接地 FB 不会禁用内部软启动。 软启动是在 FB = 1.8V < REF/2 = 2V (3、5)或2.5V (0、1、2、4)的情况下进行测试的、因此当 FB <= 1.8V 时、IC 的行为将完全相同。 FB 接地时、上电时将保持软启动。