主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、BQ27421EVM-G1B
工具与软件:
您好!
华硕 BSP 团队有一些问题想咨询我们。
快速总结他们的问题、如下所示、请随意分享您的评论以供参考。
1.对于 BQ27421-G1技术参考规范、它没有介绍如何更改化学物质 ID 过程和寄存器(不包括标准/将 CMD 扩展到规格中)
您能否向我们介绍一下我们如何操作它?
2.对于其他竞争对手使用 BQ27421、他们是使用 TI 默认黄金映像还是实施自己的参数来进行写入处理?
基本上,我们调查了 GitHub 存储库,发现了简单的 BQ27421函数,但不包括在本节写入化学 ID。
如果 guest 虚拟机已使用、则应上传相关的内核代码。 我是否正确?
3.对于 BQ27421-G1设备、是否也可以使用并行电池或串联电池?
在并联蓄电池模块中、蓄电池模块中是否存在任何平行编号限制?
当我们使用并联电池模块时、您会建议什么?
谢谢!
此致、
Alice Fan