This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:环路稳定性补偿

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474709/tps54620-loop-stability-compensation

器件型号:TPS54620

工具与软件:

您好!

以下问题:

1)在误差放大器中、如何读取相位裕度? 我想它应该达到-180、但它不是。

2)对于控制环路、原理图中有什么特别之处? 我想它应该与误差放大器相同。

3) 3)对于控制环路、为什么裕度为20度? 如果与-180度相比、裕度应更大。

开关模式电源转换器补偿简单易行|德州仪器 TI.com.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:  

    下面的显示了一个有关如何读取相位裕度、增益裕度和 FCO (BW)的好示例。  

    1) 1)从您展示的幻灯片中可以看出、 误差放大器看起来是~135度

    2)他们所显示的系统是欠转储的,它是不稳定的与不良的补偿  

    3)稳定的系统应至少为45度或以上  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)从您展示的幻灯片中可以看出、 误差放大器看起来是~135度。   [LP] -135deg 是裕度、对吧? TI 培训材料(pic I attached)为何要留出20度裕度。

    2)他们显示的系统是转储,它是不稳定与不良补偿[LP]我的问题是哪个部分你叫 controlll loop? 请给我一个 TPS54620方框图的标记图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liping:

    随附的幻灯片仅用于控制环路、这是您通常在器件 FB 引脚附近测量的值。 该幻灯片显示了相位裕度= 67.5° 且增益裕度~23dB。 这往往是在顶部 FB/VSENSE 电阻器之上测得的。

    就控制环路而言、这通常涉及会影响输出调节的任何元件:

    TPS54620提供外部补偿、通过 COMP 引脚改变稳定性。

    此致、

    Eileen