This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476446/bq27421-g1-bq27421-g1

器件型号:BQ27421-G1

工具与软件:

尊敬的 Jonny:

您写道:

"您的设计容量可能远高于监测计报告的实际 Qmax、导致 SOH 读数为~84%。 "

我认为设计容量应小于实际的 Qmax 报告(否则为您所写的 tor)。 最终、SOH 仅为~84%

我计划做以下工作:改变设计容量(381)的470mA 规模0,84。 这将是470*0,84= 395mA 这意味着如果 Qmax 报告395mA 十六进制、则 SOH 应为100%

您是否还会进行这个实验或测试、或者您认为有什么不符合它的地方?

感谢您的帮助和支持、祝您愉快、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不建议将设计容量更改为与电池数据表中规定的值不同的值。 这是因为、除了 SOH 之外、电量监测计还会在电量监测算法内进行其他计算时使用设计容量。 我建议保持设计容量相同、但使用您的主机 MCU 来缩放监测计报告的 SOH 值(即缩放监测计报告的 SOH、以便监测计报告的84%实际上是 MCU 报告的100%)。  

    此致、  

    Jonny。