This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21755-Q1, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476615/ucc21750-q1-ucc21750-q1-replacement

器件型号:UCC21750-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21755-Q1

工具与软件:

UCC21750-Q1似乎即将停产。 网络建议将 UCC21755-Q1作为直接替代器件。 2之间有什么区别吗? 我快速浏览了数据表、它们看起来是相同的、但我没有对每个数字进行比较。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    0x750仍处于活动状态。 0x755与引脚兼容、唯一的区别是 DESAT 电压阈值为5V、而不是9V。 希望它能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 我看到某些供应商的器件是"最后可采购期限"、这就是我认为它已停产的原因。 感谢您的澄清