This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:禁用关断模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474617/bq28z620-disable-shutdown-mode

器件型号:BQ28Z620

工具与软件:

您好!

我只想在正常模式下使用电量监测计。

如何在 BQ28Z620上实现这一点?

基本上、我希望能够拔掉电池并重新插入、而无需按下按钮或任何其他东西即可恢复。

我应该查看哪些设置来禁用关断、睡眠和运输模式?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要禁用 SLEEP 模式、可以将 DA Config [SLEEP]位设置为0。 要禁用其他电源模式、请参阅 BQ28z620技术参考手册以了解每种电源模式的进入条件。 然后、您可以设置参数以进入其他电源模式、这样电量监测计将永远不会进入电源模式。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    请更详细地解释。 我希望 IC 不在关断模式下启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、您可以将关断电压设置为较低的值、而系统绝不会达到此电压、例如2.0V。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果拔掉电池、电源连接是否有效? 我只关心电池首次插入时的启动条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这来自数据表、我的电路看起来是什么样子的:  

    但它不会第一次打开,除非我给它一个"跳跃",这是不切实际的  

    如果将电池组引脚移到 MOSFET 的另一侧、IC 的内部是否无法正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您正在介绍的内容与不同的电源模式并不对应。 如果电量监测计与电池断开连接并且断电、则需要向 PACK 施加电压来唤醒电量监测计。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否认为不应像数据表中那样显示原理图? 如果总是需要快速启动、那么这是一个非常糟糕的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:  

    这是一个电池组侧电量监测计、这意味着预期用途是将电量监测计与电池包结合使用(即电池从未与电量监测计断开连接)。 在电池组侧的实现中、如果电压降到 VStartup 电压以下(即您描述的情形)、则必须对电池组应用充电器才能为电池充电。 当您将充电器应用到电量计时、这将确保 PACK 上的电压大于 VStartup、从而"唤醒"电量计。  

    这种监测计可用作系统侧监测计(其中您可以使用一个可分离的电池)、但也存在一些权衡因素、其中一个需要您手动在 PACK 上施加大于 VStartup 的电压来唤醒监测计。 您可以通过使用按钮、外部电路或在插入新电池时应用充电器来实现这一点。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我进行设计之前、这是一个很好的信息。 将电池包引脚移至电芯侧是否会损坏电量监测计或破坏其功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan:  

    我已经和团队讨论过这个问题、我认为针对这个特定请求可能采取的解决方法是将 PACK 引脚永久连接到 BAT+。  

    此致、  

    Jonny。