This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:与 BQ24725A 相比的优势

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24770, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475974/bq24773evm-540-the-advantage-compared-with-bq24725a

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件:BQ24725A、BQ24773 、BQ24770

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想在真空应用中推广4s 充电器、是否可以知道选择 BQ24773与 BQ24725A 相比有何好处? 我注意到 BQ24773支持 NVDC。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    [quote userid="529730" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475974/bq24773evm-540-the-advantage-compared-with-bq24725a 我想在真空应用中推广4芯充电器、请问与 BQ24725A 相比、选择 BQ24773有什么好处? 我注意到 BQ24773支持 NVDC。

    以下是主要差异:

    BQ24725A-SMBus 控制、BQ24773-I2C 控制(也可以使用 BQ24770、该值与 BQ24773相同、但由 SMBus 控制)

    BQ24725A -具有用于系统负载的直接电源路径、BQ24773具有用于系统负载的 NVDC。

    因此、这实际上取决于客户对于其系统负载所需的电源路径。

    此致、

    Christian。