This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KTT:ESD(HBM、CDM)

Guru**** 2378710 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475545/csd18535ktt-esd-hbm-cdm

器件型号:CSD18535KTT

工具与软件:

转发给负责人

关于  CSD18535KTT

如果您有 ESD-HBM&CDM 数据、请将其发送。  

数据表未提及任何 HBM&CDM。

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shingu San、

    感谢您关注 TI FET。 CSD18535KTT 通过3000V HBM 和2000V CDM 测试。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 John-San

    感谢您的及时回复。

    我来确认一下。  以下测量条件是否正确?

    HMB:符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准、所有引脚

    CDM:符合 JEDEC 规范 JESD22-C101、所有引脚

    此致

    Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shingu-san:

    是的、我可以确认 ESD 测试是按照以下标准执行的。 测试于2016年1月28日完成。

    • HBM:符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准
    • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002

    谢谢!

    John