This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Z-Q1:LP8868Z-Q1 12V 输入1.35A 输出效率相关

Guru**** 2468110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868Z-Q1, TPS922055DMTREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474032/lp8868z-q1-lp8868z-q1-12v-input-1-35a-output-efficiency-related

器件型号:LP8868Z-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS922055DMTREVM

工具与软件:

尊敬的团队:

客户计划评估 LP8868Z-Q1和 TPS922055DMTR。 您能否提供 IC 在12V 输入和1.35A 输出下的效率? 客户将驱动两个串联的红外 LED、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    请问开关频率是多少? 效率可能为90%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    开关频率通常为300-500kHz、这可以平衡效率和电感尺寸。 此项目追求的是最佳效率、在使用24V 输入时、数据表中显示的效率约为88%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    好的。
    请再次查看该问题。 客户的项目比较紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    我理解。 我会告诉知干尽快回复您。  感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请帮助确认在 LP8868Z-Q1的 PWM 调光模式下、输入 PWM 的频率范围是否可以接受30Hz。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    很抱歉我的回复太晚了、请查看下面的反馈。

    是的、它可以在30Hz 下工作。 效率应约为90%。

    我想知道本例的 EE 是什么吗? 如果需要、请与您的电子邮件分享、我们可以详细讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    感谢您的答复。 非常有帮助。

    客户的应用是 DMS 摄像头。

    我的电子邮件是 Vayne.li@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    我还有一些问题要问你。 LP8868Z-Q1内部只有一个 MOS、而且拓扑结构多种可用作降压、升压、降压-升压、所以在不集成上部 MOS 的情况下、我理解二极管的功耗会比较高、异步效率会比较低。 但其实 TI 的产品本身的效率还是比较高的、所以我想向大家解释一下这个原理。

    另外、我在官方网站上看到、EVM 与 TPS922055DMTREVM 型号相对应。 这两个器件是相同的吗?
    它只是一个工业级和一个汽车级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vayne

    我已经给您发送了一封电子邮件。