This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:ENA 引脚连接

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472842/tps5450-ena-pin-connection

器件型号:TPS5450

工具与软件:

您好!

你好。

 

我想征求您对 TPS5450DDAR 原理图的意见。

目前我们计划使用我们的 P5V ENA 引脚、其输入来自 P3V3输出。

目的是因为有一些电源序列要求。

 

您能帮助验证我的连接吗? 是否需要添加任何额外的二极管或电容器?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd.

    您可以在 P5V 的 EN 引脚上添加一个齐纳二极管以实现保护。

    器件的 EN 引脚阈值为1.3V、因此、如果希望 P5V 电压晚于3.3V 、您可以在 EN 引脚上进行电容、以适应 P3V3的缓慢启动时间(8ms)。

    我希望这能解答您的问题。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd.

    如果您还有进一步的问题、请告诉我。 如果您认为您的问题已得到解答、请关闭该主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare