This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:电流限制和过流保护

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476134/lm5176-q1-current-limit-and-overcurrent-protection

器件型号:LM5176-Q1

工具与软件:

我有一个关于平均输出电流限制操作和过流保护的问题。

-通过 ISNS+/-感应电流。

输出电流限制设置为25A。

Rsns = 0.002 Ω

1.输出电流限制

 -输出电流超过设定的最大电流50mV 需要多长时间才能使软启动电容器放电?

2.过流保护

2-1禁用断续模式时逐周期电流限制的含义是什么?

@当 VCC 输入和 EN 为高电平时、它是否继续限制电流? 恢复条件是什么?

2-2是否在检测到过流时关闭外部 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongmin:

    1.这取决于 ISNSP/N 上的滤波器(如果添加)、电流的高度(高于设定限值的电流水平和软启动电容器的大小。

    - ISNS 输入端的滤波器可以降低信号在输入端上升的速度  

    -电流电平决定放电电流-参见数据表:7.2  功能方框图  

    -电容器的大小定义了放电时间。

    2.1对于逐周期限制、一旦在 CS/CSG 输入上检测到过流、当前开关周期就会停止-每个周期 =逐周期重复此过程

    如果 VCC 和 EN 未处于高电平、则控制器不工作

    2.2.it 停止开关并关闭 MOSFET  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 很抱歉、但我仍然不了解逐周期执行情况。 是否有设定时间?

    如果检测到过流、它会在您提到的循环后自动恢复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongmin:

    一旦电流达到过流限值、MSOFET 就会关闭。

    然后、它从由 f_SW 触发和控制的下一个周期开始。

    为了深入了解降压/升压运行情况、这可以提供一些帮助:

    同相降压/升压转换器内幕揭秘| Vídeo |德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan