Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146、 LM5146-Q1
工具与软件:
对于28V 至60V 的输入电压、所需的输出规格为12V、8A 输出。
我根据下面原理图中提到的电感器(其计算是基于降压转换器电感器计算的)和输出电容(与数据表中提供的电容相同)计算了补偿网络。 LM5146中给出的三型补偿器使用极点放置方法进行控制器计算。 I 将 L 值取为33uH、将输出电容取为110.1uF。
在数据表中、他们提到了极点和零点放置假设、我采用了这些假设并计算了补偿器网络值。 有人能验证一下吗? 我采用的 Cout 与 LM5146 Q1的 EVM 中给出的 Cout 相同、用以保持输出电容的 ωesr ωp2不变、使 Δ F 不会变化、进而确保 Δ F 保持不变。 有人能验证补偿器网络计算吗?
为了进行 ILIM 计算、我保留了 RDS (on)检测选项和分流电阻器检测选项、但在电路板中、我填充了分流电阻器检测选项(R16、R17、C20)和(DNP:C3和 R6)
但是、输出电压为3.6V、而不是12V。 有人可以告诉我可以对补偿器网络进行哪些更改以及功率部分计算是否正确。 转换器的开关频率为400kHz。




以获得更好的清晰度。