This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:请告诉我必要规格的要求。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476124/lm5175-q1-please-let-me-know-the-requirements-for-the-necessary-specifications

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175EVM

工具与软件:

大家好!

我想以 LM5175EVM 为基准创建电路、
但我不知道如何选择 LM5175EVM 的 D1和 D2、因为它们未在数据表中列出。
请告诉我必要规格的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、秀幸

    当电流流经背栅二极管时、该二极管可用于降低转换阶段 MOSFET 上的压降。

    如果这种损耗和压降非常大、此二极管有助于减少、但也有助于减少开关节点上的振铃-除了缓冲器之外。

    要选择该二极管、应考虑以下项目

    1. 最大电压 :二极管必须能够承受其上的最大峰值电压、该峰值电压通常等于或略高于此配置中的最大直流链路电压。

    2. 电流额定值 :确保二极管能够处理开关事件引起的浪涌电流、而不超过其最大额定电流。 该值应高于开关转换和故障条件下流经任何开关或电感器的最大脉冲电流。

    3. 平均电流: 通常不是如此重要、因为只有短电流脉冲流经介质。

    4. 恢复时间 :在降压-升压应用中,二极管恢复时间对于防止开关转换期间电感反冲引起的过压至关重要。 选择具有快速反向恢复功能(trr)的二极管。

    此致、

     Stefan