This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:SW 波形下冲

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476224/tps63060-sw-waveform-undershoot

器件型号:TPS63060

工具与软件:

尊敬的支持团队:

L1的下冲在16ns 时间内的峰值大约为-2.0V。


虽然它超过10ns、但我们可以假设它不是问题、因为有效值较低?

此致、

DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的,你的怀疑是完全合理的。不用担心波形中的负电压。

    我要提醒的一点是、获得真正的尖峰并不容易、此测试需要短接地弹簧。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    我知道这种级别的下冲不是问题。

    由于测量是通过将探头尖端的 GND 部分连接到最近的 GND 布局进行的、因此我认为下冲不是探测引起的。

    将 RC 缓冲器连接到 L1是否可以改善下冲?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    好的。 我需要的只是确保得到的波形尽可能接近真实的波形。 需要提醒的另一点是、应在应用中的最大 Iout 和最低 Vin 下捕获此尖峰。

    是的、RC 缓冲器很有用。 没有风险、因此不建议添加、因为缓冲器会导致效率降低。

    此致

    TAO