This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:低静态电流 DC-DC 转换器

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS631000, TPS631010, TPS631011, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474954/tps61021a-low-quiescent-current-dc-dc-converters

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS631000TPS631010TPS631011TPS63805、TPS61299

工具与软件:

嗨、团队:
我们正在寻找低静态电流直流/直流转换器、以便通过800mA 的输出电流来转换(3.2V 至3.3V 和3.8V)和(3.2V 至1.8V)两种方式。 我们发现 TPS61021器件的静态电流为17µA。  
您能否提供满足 TI 这些规格的直流/直流转换器的器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karpagadevi:

    很抱歉、我不明白"其中一个或两个(3.2V 至3.3V 和3.8V)和(3.2V 至1.8V)"。 您可以确定输入电压范围和输出电压目标吗?  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    需要 具有1A 输出电流和低静态电流的直流/直流转换器的器件型号、和

    输入电压范围:1.5V 至4V

    输出电压范围:1.5V 至4V  

    我们使用转换器转换来自的电压

    3.2V 至3.3V

    3.2V 至3.8V

    3.2V 至1.8V

    此致、

    Karpagadevi T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karpagadevi:

    我对 您的详细应用信息不是很困惑、看来您的 输入电压只是3.2V、但在您的要求中、它有很大的范围呢? 为什么以及哪一项是正确的?

    为您的应用推荐我们的 TPS631000/TPS631010/TPS631011。 尽管它无法完全满足您的输入电压范围要求。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们正在使用电池为工作电压范围为2V 至3.8V 的直流/直流转换器供电。 因此、我们需要能够支持2V 至3.8V 输入电压范围并具有高效率和低静态电流的直流/直流转换器。

    此致、

    Karpagadevi T.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karpagadevi:

    好的、这里很清楚。

    推荐上述器件。 谢谢。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您能否提供更多满足我们要求的器件型号?

    此致、

    Karpagadevi T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您能否提供更多具有低静态电流的器件型号?

    此致、

    Karpagadevi T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karpagadevi:

    恐怕 TPS6310XX 系列是我们适用于您的应用的最低静态电流器件。  

    其他选项应是 TPS6380X 系列。 TPS63805/6/7。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的、谢谢。

    您能提供升压转换器的器件型号以满足我们的要求吗?

    在这种情况下、能否获得低静态电流

    此致  

    Karpagadevi T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karpagadevi:

    请查看 TPS61299系列。  TPS61299 系列中的 TPS612997将可供使用。

    但升压器件不支持降压操作。 输出电压必须高于输入电压。

    此致、

    Travis