This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:不寻常的轻扫

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476164/lm5118-unusual-switiching

器件型号:LM5118

工具与软件:

当我在降压-升压电机模式下操作转换器时、电压低于9.75V 升压 MOSFET 开关是不正确的。 它不连续、它切换一段时间后打开、然后再次开始切换。 8.1-15V 输入和12V 输出。 输出电流- 5A。 正确进行高于9.75V 的开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    在低输入电压但开关不正确的情况下、您仍然可以看到正确的输出电压吗?

    您能否提供示波器图:

    - Vin、Vout

    -HS (SW)、COMP、SS

    它们显示一些时钟周期、还有几毫秒。

    您还能否共享原理图。

    此致、

     Stefan