This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:Mb

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472993/lm25148-mb

器件型号:LM25148

工具与软件:

LM25148在轻负载下可出现双开关脉冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    您能否分享有关应用用例的更多详细信息

     最小/标称/最大输入电压

    2. VOUT、IOUT 范围

    3.原理图可用于查看 BOM 元件

    4.快速入门计算器从客户端填充

    5.任何显示 VIN、VOUT、开关节点和电感电流的支持波形

    我们的应用工程师之一将根据您终端的输入做出进一步的响应

    谢谢、此致

    Abhijeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:
    信息如下所示
    这是赔偿问题吗?
    最小12标称值12V 最大24V
    输出电压:10.5V;输出电流:15V;fsw:400kHz
    电感器1.5uH;分流器:0.002 Ω
    COMP:R1 (5.36k) C1 (0.0047uF)并行 C2 (100pF)
    输出电容:290uF
    输入电容:88uF





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您能否与我们分享原理图并填写快速入门计算器: www.ti.com/.../LM5148-LM25148DESIGN-CALC

    进行附加的示波器捕获后、输出电流是多少?  

    谢谢!

    此致、

    Taru