This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:如何结合使用大容量的缓冲区

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475013/tps1641-how-to-use-in-combination-with-large-buffer-capacity

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS1663

工具与软件:

在我们的设计中、我们正在寻找一种能限制浪涌电流以及正常操作期间电流的元件。 我们的设计采用24V/1A、缓冲容量约为2000uF。 填写计算表时、它会显示不会出现无干扰启动。 我们需要减小浪涌电流。 如果增大 CdVdt、则"编程启动时间内无干扰启动允许的最大功耗(20%裕度)"的计算结果将变为"#N/A"。 这是什么原因造成的? 为了找到我的设计(即该组件)的最大容量、我需要参考数据表的哪一部分?