This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880:热关断

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476127/lm70880-thermal-shutdown

器件型号:LM70880

工具与软件:

尊敬的 TI

我之所以写这篇文章、是因为在查看数据表时有一个问题。

我确认 LM70880的 TSD 阈值为175度、迟滞为15度。

最大 Tj 值为150度。

TSD 有效吗?

谢谢!

此致

金信荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinyoung:

    Unknown 说:
    TSD 有效吗?

    是的、TSD 值正确。  LM70880的安全工作区(SOA)介于-40C 和150C 之间。  热关断温度设置为高于建议的运行条件  电阻器来提供安全缓冲器 、允许设备在自动关机之前在理想温度范围以上运行、以防止在意外情况下或热设计不佳时因极端过热而造成永久损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您的解释。

    此致、

    金信荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinyoung:

    没问题。 很高兴提供帮助。 :-)