This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:[Bosch]输出至 IN

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475754/tps22919-q1-bosch-out-to-in

器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22919

工具与软件:

尊敬的团队:

Bosch 正在使用 TPS22919进行电源隔离、并且后级电源是可控的。

如图所示、OUT 是为外设芯片供电的电源。 该外设芯片的 IO 具有一个连接到电源的上拉二极管。 如果 TPS22919输入对地短路且未启用、则 OUT 会泄漏到 IN 并导致 OUT 对地短路? IC 的 GPIO 目前的状态是什么? 谢谢!

此致、

Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:

    如果内部 FET 未损坏、则 OUT 引脚与 IN 隔离。

    OUT 引脚具有连接至 GND 的 ESD。 ESD 损坏、OUT 可以连接到 GND。 除非施加更长时间的反向电压、否则不会损坏器件。

    谢谢  

    Amrit