This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:数据表中缺少信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475793/tps2660-missing-information-in-datasheet

器件型号:TPS2660

工具与软件:

各位嘉宾:

TPS2660数据表中规定了最大值 定义的输入电压为60V。

由于器件受到反向电流保护、因此可能会施加电压

输出的字节。 最大值是多少 可施加到输出引脚的最大输入电压是多少?

我在数据表中找不到此信息。

此致

Uwe Keppler

Polytron Electronics GmbH & Co., kg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uwe、您好!

    输出绝对最大值为62V。 请查看数据表中的下表。 此外、当负电压误接线时、必须注意注意输出绝对最大电压。

    谢谢  

    Amrit