This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 BQ76952和 BQ76972之间差异的查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475529/bq76952-inquiry-regarding-differences-between-bq76952-and-bq76972

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQ76972

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在我的当前设计中、我使用的是 BQ76952 AFE IC 、并且为了进一步改进我的设计、我正在考虑切换到 BQ76972 这似乎是一个更好的选择。 查看这两款数据表后、两款 IC 在大多数方面似乎几乎相同、主要区别在于 精准度 中、BQ76972可提供更精确的读数。

除此之外、我还可能忽略了其他重要差异吗? 此外、由于硬件保持不变、升级到此 IC 是否需要修改固件? 如果可以、您能否指定会影响哪些参数?


此致、
Arati Lal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arati、

    BQ76972是 BQ76952的直接替代产品、因此无需进行任何更改!  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alexis!