This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:4A 输出版本

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475999/tps62933-4a-output-version

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件:LMR51450

工具与软件:

尊敬的团队:

我想选择具有4.5V-30V 输入电压、5V4A 输出电压的直流/直流转换器、您是否有明星产品要推广?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun

    可以使用28V 器件吗? 如果是、建议使用  TPS54538。 否则、您可能需要提交有关 LMR51450/40等宽输入电压降压器件的主题。

    谢谢、此致。