This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:电源序列设置

Guru**** 2615295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475454/ucd90320-power-sequence-setting

器件型号:UCD90320

工具与软件:

您好!

您能否帮助检查电源序列设置是否正确?

电源序列中配置的电压似乎未按预期启用。 要进行故障排除、我手动强制输入使能信号、然后电压成功上电。

e2e.ti.com/.../AS9947_2D00_72XKB_5F00_UCD90320_5F00_Main_5F00_U190_5F00_20250213.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议阅读此快速指南


    e2e.ti.com/.../5756.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx

    大多数电源轨的控制引脚为 ON/OFF_CONFIG。 因此、必须确保 PMBUS-CONTROL 引脚处于正确状态以打开电源轨

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的反馈。

    我想将讨论范围缩小至 VDD5P0 . 根据具体配置、 VDD5P0 预计在之后上电 VCC12_PSU  但显然没有发生这种情况。 您能否帮助检查是否存在可能导致此问题的配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如上一个回复中所述、您必须查看 PMBus 控制引脚、它是序列引擎的关键。

    对于 VDD5P0、CONTROL 引脚必须处于高电平状态才能启动序列。

    您必须确保遵循这些原则。  

    只有 PMBus 控制处于正确状态、稍后将遵循可靠性顺序。

    此致

    Yihe