This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:输出短路保护测试

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473021/tps629210-q1-output-short-circuit-protection-test

器件型号:TPS629210-Q1

工具与软件:

你好  

在 OUT 电路保护测试方面、 当 我按下电子负载短路按钮时、Vout 并没有降低到0V、而 I-load 却增加到1.58A。  

并且当我只是将 Vout 短接至 GND 时、Vout 也没有降低到0V、但是、在这种情况下、I-load 是不稳定的。

我想知道这是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    在第一张图片中、我想它实际上并没有进入短路。 实际负载电阻器约为(3.3V/1.58A)。

    在第二幅图中、电感器电流成功进入 OCP 状态。 但我对 Vout 没有下降感到好奇。

    您是如何将 Vout 短接至 GND 的?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的支持。  

    在第二张图片中、抱歉、 这 是个错误。 此图片在10A  电子负载设置条件下进行了测试。 基于 IC 设计、这样可以吗? Vout 是否会在过流情况下关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    是的、在过流情况下、Vout 将会降低。

    谢谢!

    Colin