This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:我想知道有关[编辑]默认功率输出配置和上电时序的详细信息

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475553/tps65219-i-would-like-to-know-detailed-information-about-the-default-power-output-configuration-and-power-on-timing-of-redacted

器件型号:TPS65219

工具与软件:

我想知道[DEVICE]的默认电源输出配置和启动时序、我将使用它来管理[DEVICE]的电源(使用 DDR4和5V 电源输入)、或者你们也可以为我设计 [DEVICE]提供其他帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiannan:  

    此器件尚未公开提供。 我已编辑您的帖子、删除了具体详细信息。
    因此、我们无法在公共论坛上分享这些信息。

    我们 目前正在与您的 FAE Tony 联系。  
    如欲了解有关此设备的更多信息、请与他联系、或通过电子邮件与他联系。  
    感谢您的理解、对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢你的答复