This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV774:PSRR>75dB (1kHz)解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21-Q1, TLV773, TPS7A20, TPS7A20L, LP5912, LP5912-Q1, LP38798, TPS7A96, TPS7A57, TPS7A8101-Q1, TPS7H1111-SEP, TPS7H1111-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475991/tlv774-psrr-75db-1khz-solution

器件型号:TLV774
主题中讨论的其他器件:TLV773TPS7A20TPS7A20L、TPS7A21-Q1 LP5912、LP5912-Q1LP5912-TPS38798TPS7A96、EP、 TPS7A8101-Q1TPS7H1111-SEPTPS7H1111-SP

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在寻找 LDO、VIN=5V、VOUT = 1.8V、300mA、PSRR>=75dB (1kHz 时)、 您可以为我推广器件吗?  

我注意到、我找到的最佳选择是具有72dB (1kHz)的 TLV773。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS7A20 (VIN<6、300mA、PSRR=95dB@1kHz)应该适用于您的应用

    如果您想了解更多信息、这里是一个列表、列出了我识别的可以满足这些规格的所有器件:

    固定输出(具有1.8VOUT 选项):

    驱动器芯片 最大 IOUT (mA) 最大输入电压(V) PSRR @ 1kHz 6 sigma
    TPS7A20 300 6. 95 dB 目录
    TPS7A20L 300 6. 95 dB 目录
    TPS7A21-Q1 500 6. 91dB 汽车
    LP5912 500 6.5. 75dB 目录
    LP5912-Q1 500 6.5. 75dB 汽车
    LP5912-LP5912 EP 500 6.5. 75dB HiRel 增强型产品

    可调节输出:

    驱动器芯片 最大 IOUT (mA) 最大输入电压(V) VOUT 最小值- VOUT 最大值 PSRR @ 1kHz 6 sigma
    LP38798 800 20. 1.2  -   19.8 >= 100 dB 目录
    TPS7A96 2000 5.7. 0     -   5.5 104 dB 目录
    TPS7A57 5000 6. 0.5  -   5.2 100dB 目录
    TPS7A8101-Q1 1000 6.5. 0.8  - 6.     80dB 汽车
    TPS7H1111-SEP 1500 7. 0.4  -   5.5. 109 dB 空白
    TPS7H1111-SP 1500 7. 0.4  -   5.5. 109 dB 空白
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢格雷戈里,你是我的英雄。